欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

突破传统气动局限,米思米电动夹爪助力自动化升级

  • 2023.12.02 15:51:09
  • 米思米
  • 1289

在现代工业生产的快速发展中,自动化技术的应用已经成为提升生产效率、降低成本的关键手段。然而,传统气动夹爪在实际应用中暴露出的种种局限,如设计选型复杂、设备组装繁琐、机种切换停机时间长以及气源不稳定等问题,逐渐成为制约自动化生产线进一步升级的瓶颈。为了解决这些难题,米思米凭借其在自动化领域的深厚积累,推出了全新的电动夹爪产品,以其独特的技术优势和性能特点,为自动化升级提供了强有力的支持。


米思米经济型电动夹爪.png


电动夹爪:技术革新,突破局限                                                                                                                                           

 

电动夹爪作为一种依靠电机驱动的夹持类产品,由电机、减速器、传动系统和夹爪等部件组成,通过电动控制实现夹持和松开物品的动作。与传统气动夹爪相比,电动夹爪在多个方面实现了技术革新,有效突破了气动夹爪的局限。

 

首先,从机构组成部件数量上看,传统气动夹爪需要搭配多种气动周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC连接才能实现夹取动作。这一过程不仅耗时费力,还增加了采购成本和维护难度。而米思米电动夹爪则摒弃了复杂的气路系统,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一简化不仅减少了机构组成部件的数量,还大大降低了组装和设计的时间成本。


米思米电动夹爪-降本增效.png


其次,在设计效率方面,传统气动夹爪的设计过程涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个环节,复杂且耗时。而米思米电动夹爪则将这些步骤简化为电气设计和电气配线两个步骤,大大缩短了设计周期。这种简化不仅提高了设计效率,还使得整个设计过程更加直观和便捷。

 

灵活高效,助力自助化升级                                                                                                                                                  

 

米思米电动夹爪在灵活性和高效性方面同样表现出色,为自动化升级提供了有力支持。

 

在量产机种切换时,传统气动夹爪往往需要调整夹具及传感器的位置,并进行复杂的调试工作,导致停机时间长、生产效率低下。而米思米电动夹爪则通过软件编程实现了行程与夹持力的自由设定,用户可根据生产需求预先存储多种参数。在需要切换机种时,仅需一键调用对应参数即可实现快速切换,无需调整夹具及传感器的位置,大大缩短了切换时间,提高了生产线的响应速度。


米思米电动夹爪缩短机种切换时间80%.png


此外,米思米电动夹爪还采用了伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定且可靠。这种控制方式有效避免了因气源不稳定导致的夹持力不稳、工件掉件或未能成功夹取等问题,确保了生产过程的稳定性和可靠性。在长时间连续工作中,电动夹爪依然能保持稳定的性能和精度,为高效生产提供了有力保障。

 

多种型号,满足多样化需求                                                                                                                                                  

 

为了满足不同客户的多样化需求,米思米电动夹爪提供了多种型号和系列,包括平行型、旋转型和吸取型等。这些系列各具特色,适用于各种形状和尺寸的物体夹持。平行型电动夹爪具有高精度定位能力,适用于需要精确夹持的场合;旋转型电动夹爪则支持正反转和无限旋转,适用于需要灵活旋转的场合;吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,适用于需要真空吸取的场合。客户可以根据自身需求选择合适的型号和系列,实现更高效、更精准的自动化生产。


电动夹爪型号.png


告别传统气动局限,米思米电动夹爪以其独特的技术优势和性能特点,为自动化升级提供了强有力的支持。在未来的发展中,米思米将继续秉承创新、卓越的理念,不断推出更多优质的电动夹爪产品,为自动化生产的发展贡献更多力量。同时,我们也期待与更多客户携手合作,共同探索电动夹爪在更多领域的应用,推动自动化生产向更高水平迈进。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities